Operator Library: Hardware Platform
このオペレータは、フレームグラバーと Pixelplant ボード(それぞれ Px100 および Px200)、および Pixelplant ボードからフレームグラバーへのデータリンクを提供します。 TxLink は、出力インターフェースオペレータを表します。 このリンクは、任意の画像フォーマットのデータを転送することができます。 リンクのフォーマットは、TxLink オペレータに接続されたオペレータによって自動的に指定されます。
パラメータ Channel_ID は、仮想データチャネルの一意の ID を指定します。 これは、対応する受信機を指定し、チャネル通信を確立するために必要です。 チャネル ID は、TxLink タイプのデバイスリソースを 1 つ占有します。 デバイスリソースの完全なリストについては、Device Resources を確認してください。
データ転送は VisualApplets のフロー制御によって制御されるため、バッファリングは必要ありません。 たとえば、RxLink 入力は、ImageBuffer オペレータを使用せずに DmaFromPc オペレータに直接接続できます。 ただし、カメラオペレータのいずれかのような無限ソースを使用する場合は、TxLink の前で引き続きバッファリングが必要です。
データリンクは、px100/200 ボードと mE4VD4-CL ボード間の仮想チャネルです。 仮想 TxLink チャネルの最大数は 61 を超えてはなりません。 また、帯域幅と FPGA リソースを効果的に使用するために、リンクをできるだけ少なく使用することも検討してください。 すべての仮想 TxLink データチャネルは、1GByte/s の帯域幅を持つ単一の物理リンク上で内部的にマッピングされます。
Channel_ID は任意の順序にすることができ、1 から 61 までの任意のインデックスから開始できます。ただし、すべてのインデックスが一意である必要があります。 受信側の RxLinks は、送信側の TxLinks と同じ ID を持っている必要があることに注意してください。
同じボード上の TxLink と RxLink は同じ物理チャネルを共有せず、完全に独立しています。 つまり、同じボード上の RxLink と TxLink オペレータは、同じまたは異なる Channel_ID を持つことができ、互いに関連付けられることはありません。
![]() |
Pixelplant を使用したデザインの最適化されたルーティング |
|---|---|
|
Pixelplant PX100/PX200/PX200e を搭載した mE4 用のデザインのルーティング結果(ビルド中)を最適化するために、ビット幅と Parallelism の積が 64 の倍数になるような設定を使用することをお勧めします。 積が正確に 64 である場合に、最適なルーティング結果が期待できます。 product = n * 64 n = 1 は最適なルーティング結果につながります。 ビット幅と Parallelism の積が 2 のべき乗であり、64 以下(ただし 1、2、4 を除く)である場合にも、非常に優れたルーティング結果が期待できます。その他の構成では、タイミングエラーが発生する可能性があります。 |
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| pixelPlant 100 |
| pixelPlant 200 |
| Link Parameter | Input Link I |
|---|---|
| Bit Width | [1, 64] |
| Arithmetic | {unsigned, signed} |
| Parallelism | any |
| Kernel Columns | any |
| Kernel Rows | any |
| Img Protocol | {VALT_SIGNAL, VALT_LINE1D, VALD_PIXEL0D} |
| Color Format | any |
| Color Flavor | any |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

![[注]](../common/images/admon/note.png)
前へ